Asignar un valor de precedencia al supervisor de anillo

Use el cuadro de diálogo
Configuración de red avanzada
para asignar un valor de precedencia al supervisor de anillo.
Para asignar un valor de precedencia al supervisor de anillo
  1. En la ficha del dispositivo, expanda
    Anillo de nivel de dispositivo
    y, a continuación, seleccione
    Anillo X
    .
  2. En la vista
    Anillo X
    , seleccione
    Habilitar modo supervisor
    .
    CONSEJO:
    La configuración tendrá efecto inmediatamente.
  3. Seleccione
    Avanzado
    .
  4. En
    Configuración de red avanzada
    , en el campo
    Precedencia del supervisor
    , introduzca un valor de precedencia entre 0 y 255.
    CONSEJO:
    • Configure el supervisor de anillo activo deseado con un valor de precedencia numéricamente mayor en comparación con los supervisores de copia de seguridad.
    • La precedencia se transmite en marcos de baliza.
  5. (Opcional) Introduzca valores para estos dos parámetros:
    • Intervalo de baliza
    • Tiempo de espera de baliza
  6. Seleccione
    Establecer
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal