Parámetros del cuadro de diálogo Configuración de red avanzada

El cuadro de diálogo
Configuración de red avanzada
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Modo de red
Indica el modo de red.
Topología de red
Muestra si el conmutador está funcionando en una red DLR o lineal. Valores disponibles:
  • Lineal
  • Anillo
Supervisor
Supervisor de anillo activo
Muestra la dirección IP o la dirección MAC del supervisor de anillo activo. Solo está disponible cuando es una red de anillo.
Precedencia del supervisor de anillo activo
Muestra la precedencia asignada actualmente al supervisor de anillo activo.
Solo está disponible cuando es una red DLR.
Precedencia del supervisor
Especifica el número de precedencia del supervisor.
Los valores aceptables son: de 0 a 255. Valor predeterminado: 0.
Cuando se habilitan varios nodos como un supervisor, el nodo con el mayor valor de precedencia se asigna como el supervisor de anillo activo, y el resto de los nodos se convierten automáticamente en supervisores de copia de seguridad.
Cuando dos supervisores tienen la misma precedencia, el dispositivo que tenga la dirección MAC numéricamente más alta se convierte en el supervisor de anillo activo.
Solo está disponible cuando el Modo Supervisor está habilitado.
Estado del supervisor
Muestra el estado del supervisor. Solo está disponible cuando el Modo Supervisor está habilitado.
Valores disponibles:
  • Activo
    : El dispositivo es el supervisor de anillo activo
  • Copia de seguridad
    : El dispositivo es el supervisor de anillo de copia de seguridad
  • No se admite el tiempo de espera o el intervalo de baliza de corriente
    : el dispositivo no es compatible con los valores del intervalo de baliza ni con los del tiempo de espera de baliza del supervisor de anillo activo.
Modo supervisor
Muestra si el Modo Supervisor del dispositivo está habilitado o deshabilitado. El modo supervisor se configura en la vista
Anillo
.
Parámetros de anillo
Intervalo de baliza
Especifica la frecuencia con la cual el supervisor transmite una trama de baliza a través de sus dos puertos de anillo.
Los valores aceptables son: Entre 200 y 100.000 µs
Intervalo predeterminado: 400 µs
Solo está disponible cuando el Modo Supervisor está habilitado.
Tiempo de espera de baliza
Especifica la cantidad de tiempo que los nodos de anillo esperan antes de que se agote el tiempo de espera cuando no se han recibido tramas de baliza.
Los valores aceptables son: Entre 400 y 500.000 µs
El valor del tiempo de espera debe ser al menos 2 veces el valor del intervalo de baliza, pero no puede ser superior a 500.000 µs.
Solo está disponible cuando el Modo Supervisor está habilitado.
ID de VLAN de protocolo de anillo
Especifica el ID de VLAN que se usará en el mensaje de protocolo de anillo.
Los valores aceptables son: de 0 a 4094.
Solo está disponible cuando el Modo Supervisor está habilitado.
Actualizar
Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo.
Establecer
Envía la configuración al conmutador. Puede que aparezca el cuadro de diálogo
Introducir contraseña
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal