Parámetros de la vista Anillo X

La vista
Anillo X
incluye estos parámetros:
Parámetros
Descripción
Modo de red
Indica el modo de red.
Topología de red
Muestra si el conmutador está funcionando en una red DLR o lineal. Valores disponibles:
  • Anillo
  • Lineal
Estado de red
Muestra el estado actual de la red. Valores disponibles:
  • Normal
  • Fallo de anillo
  • Lazo no esperado detectado, Fallo de red parcial
  • Ciclo de fallo/restauración rápido
Habilitar modo Supervisor
Indica que el conmutador es un supervisor de anillo en la red. Si no está seleccionado, significa que el modo Supervisor está deshabilitado y el conmutador no es un supervisor en la red.
Estado del supervisor
Muestra si el conmutador está funcionando actualmente como el supervisor de anillo activo o el supervisor de anillo de copia de seguridad. Valores disponibles:
  • Activo
  • Copia de seguridad
Solo está disponible cuando el conmutador es un supervisor de anillo.
Supervisor de anillo activo
Muestra la dirección IP o la dirección MAC del supervisor de anillo activo. Solo está disponible cuando el conmutador está en una red DLR.
Precedencia del supervisor activo
Muestra la precedencia asignada actualmente al supervisor activo. La precedencia se introduce en el cuadro de diálogo
Configuración de red avanzada
.
Solo está disponible cuando el conmutador está en una red DLR.
Fallos de anillo detectados
Muestra el número de fallos de anillo detectados en la red desde el último ciclo de apagado y encendido o restablecimiento del contador.
Solo está disponible cuando el conmutador es un supervisor de anillo.
Último nodo activo en Puerto 1
Muestra la dirección IP o MAC ID del último nodo con el que se puede comunicar el supervisor de anillo activo en el Puerto 1 si ocurre un fallo de anillo.
Solo está disponible cuando el conmutador es un supervisor de anillo.
Último nodo activo en Puerto 2
Muestra la dirección IP o MAC ID del último nodo con el que se puede comunicar el supervisor de anillo activo en el Puerto 2 si ocurre un fallo de anillo.
Solo está disponible cuando el conmutador es un supervisor de anillo.
Estado
Muestra la condición actual del fallo de anillo. Valores disponibles:
  • Fallo de red parcial
  • Ciclos de fallo/restauración rápidos
Solo está disponible cuando el conmutador es un supervisor de anillo.
Avanzado
Abre el cuadro de diálogo
Configuración de red avanzada
para introducir el
número de Precedencia del supervisor
, el
Intervalo de baliza
y el
Tiempo de espera de baliza
.
Restablecer contadores
Se usa para restablecer el recuento de fallos de anillo a cero para el conmutador. Solo está disponible cuando el conmutador es un supervisor de anillo.
Verificar ubicación de fallo
Hace que el conmutador verifique la última ubicación del fallo del nodo en el puerto 1 y el puerto 2, y actualiza los parámetros de
Último nodo activo
.
Los parámetros de
Último nodo activo
muestran información del último fallo hasta que se verifique la ubicación del fallo.
Solo está disponible cuando el conmutador es un supervisor de anillo
Borrar fallos
Se utiliza para habilitar el conmutador para borrar el fallo Ciclos de fallo/restauración rápidos.
Solo disponible cuando el conmutador es un supervisor de anillo y el fallo es Ciclos de fallo/restauración rápidos.
Actualizar
Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal