Restablecer el contador de fallos de anillo
Restablecer el recuento de fallos de anillo del conmutador a cero para ayudar a solucionar problemas.
Requisitos previos
- El conmutador está en línea y es un supervisor de anillo.
Para restablecer los contadores de fallos de anillo
- En la ficha del dispositivo, expandaAnillo de nivel de dispositivoy, a continuación, expandaAnillo X.
- SeleccioneRestablecer contadores.LosFallos de anillo detectadosse restablecen a cero y el valor mostrado en la vista se actualiza con el valor actual del contador.
Entregue su opinión