Verificar la última ubicación de fallo en un puerto
Cuando hay un fallo en un anillo, puede ver el último nodo con el que el supervisor de anillo activo se puede comunicar en un puerto DLR. Esta información aparece en
Último nodo activo
en la vista Anillo X
.
CONSEJO:
Último nodo activo
muestra información del último fallo hasta que se verifique la ubicación del fallo.Para verificar la última ubicación del fallo en un puerto
- En la ficha del dispositivo, expandaAnillo de nivel de dispositivoy, a continuación, expandaAnillo X.
- En la vistaAnillo, seleccioneVerificar ubicación de fallo.El conmutador actualiza la dirección IP o MAC ID enÚltimo nodo activo en Puerto 1yÚltimo nodo activo en Puerto 2.
Entregue su opinión