Borrar un fallo en un anillo

Si se produce un fallo rápido o un fallo de restauración de ciclos en el supervisor de anillo, seleccione
Borrar fallos
en la vista
Anillo X
para borrar el fallo.
CONSEJO:
Borrar fallos
solo está disponible cuando el conmutador es un supervisor de anillo.
Para borrar el fallo en un anillo
  1. En la ficha del dispositivo, expanda
    Anillo de nivel de dispositivo
    y, a continuación, expanda el
    Anillo
    adecuado.
  2. En la vista
    Anillo X
    , seleccione
    Borrar fallos
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal