Instrucción de control de programa

Utiliza las instrucciones de control de programa para controlar simultáneamente instrucciones de un programa de usuario y de un dispositivo de interfaz de operador.
Instrucción de control de programa
Instrucción
Descripción
Deshabilita una línea.
Funciona como un marcador.
Lee la checksum del programa del usuario, desde el controlador o el módulo de memoria.
Suspende la ejecución del controlador
Micro800
.
Detiene el ciclo actual de la exploración del programa del usuario.
Lee el bloque de datos de estado para el controlador
Micro800
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal