SUS (suspensión)

La instrucción SUS suspende la ejecución del
Micro800
controlador. El controlador permanece en modo de ejecución, pero la ejecución se suspende de forma indefinida. La suspensión captura los errores y ayudas del programa de usuario en la supervisión. Coloque la instrucción SUS en secciones de programa de usuario en las que desee atrapar condiciones inusuales. En modo de suspensión, RUN LED se define a OFF para indicar que la exploración del programa está desactivada.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
SUS
SUS
Parámetros de SUS
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilitar bloque de instrucción.
  • CIERTO: Ejecuta la función.
  • FALSO: No ejecuta la función.
SusID
Entrada
UINT
ID de suspensión.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos del SUS

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones SUS
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones SUS
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera SUS
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera SUS
Ejemplo de texto estructurado SUS
Ejemplo de texto estructurado SUS
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal