SYS_INFO

La instrucción SYS_INFO lee el bloque de datos de estado para el controlador
Micro800
.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
SYS_INFO
SYS_INFO
Parámetros de SYS_INFO
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilitar bloque de instrucción.
  • CIERTO: Ejecuta la operación de lectura.
  • FALSO: No ejecuta la función.
Sts
Salida
SYSINFO
Bloque de datos de estado del sistema.
La salida de Sts está definida en el Tipo de datos SYS_INFO.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de SYS_INFO

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones SYS_INFO
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones SYS_INFO
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera SYS_INFO
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera SYS_INFO
Ejemplo de texto estructurado SYS_INFO
Ejemplo de texto estructurado SYS_INFO
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal