RPC (lectura de la checksum del programa)
La instrucción RPC lee la checksum del programa del usuario, ya sea desde el controlador o el módulo de memoria.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores
Micro810
, L20E, L50E y L70E.Ejemplo de diagrama de bloque de funciones RPC

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
MemMod | Entrada | BOOL |
|
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
RPC | Salida | UDINT | El valor de checksum del programa del usuario especificado. |
Ejemplos de RPC
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones RPC

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera RPC

Ejemplo de texto estructurado RPC

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT2 := RPC(TESTINPUT) ;
Entregue su opinión