TND (detener programa actual)
La instrucción TND detiene el ciclo actual de una exploración del programa del usuario. Tras completar la exploración de salida, la exploración de entrada y el servicio, el programa del usuario se vuelve a ejecutar desde el comienzo de la primera rutina.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
TND

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitar función.
|
TND | Salida | BOOL | Si es cierto, la función se realiza.
|
Ejemplos de TND
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TND

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TND

Ejemplo de texto estructurado TND

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := TND(TESTENABLE) ;
Resultados

Entregue su opinión