Instrucciones de interrupción
Use las instrucciones de interrupción para indicar al procesador que debe prestar atención a un evento. Normalmente, la señal de interrupción se utiliza para situaciones de prioridad elevada que requieren interrumpir el código actual que está ejecutando el procesador.
Función | Descripción |
|---|---|
Inicia el temporizador de interrupción del usuario retardado (selected timed user interrupt, STI) desde el programa de control en lugar de iniciarlo automáticamente. | |
Borra el bit de pérdida en la interrupción del usuario seleccionada. | |
Deshabilita una interrupción del usuario específica. | |
Habilita una entrada del usuario específica. | |
Vacía o elimina una entrada del usuario pendiente. |
Entregue su opinión