UIE (habilitar interrupción)
La instrucción UIE habilita una interrupción del usuario específica.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L20E, L50E y L70E.
UIE

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitar instrucción.
| |
IRQType | Entrada | UDINT | Usar las palabras definidas de STI.
|
|
UIE | Salida | BOOL | Estado de llamada (igual que Enable). | |
Ejemplos de UIE
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones UIE

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera UIE

Ejemplo de texto estructurado UIE

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := UIE(TESTENABLE, 2) ;
Resultados

Entregue su opinión