UIF (eliminar interrupción pendiente)

La instrucción UIF vacía o elimina una interrupción del usuario pendiente.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L20E, L50E y L70E.
UIF
UIF
Parámetros de UIF
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilitar instrucción.
  • CIERTO: Inicia la operación UIF.
  • FALSO: No realiza la función.
IRQType
Entrada
UDINT
Usar las palabras definidas de STI.
  • IRQ_EII0
  • IRQ_EII1
  • IRQ_EII2
  • IRQ_EII3
  • IRQ_EII4
  • IRQ_EII5
  • IRQ_EII6
  • IRQ_EII7
  • IRQ_HSC0
  • IRQ_HSC1
  • IRQ_HSC2
  • IRQ_HSC3
  • IRQ_HSC4
  • IRQ_HSC5
  • IRQ_STI0
  • IRQ_STI1
  • IRQ_STI2
  • IRQ_STI3
  • IRQ_UFR
  • IRQ_UPM0
  • IRQ_UPM1
  • IRQ_UPM2
  • IRQ_UPM3
  • IRQ_UPM4
UIF
Salida
BOOL
Estado de llamada (igual que Enable).

Ejemplos de UIF

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones UIF
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones UIF
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera UIF
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera UIF
Ejemplo de texto estructurado UIF
Ejemplo de texto estructurado UIF
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := UIF(TESTENABLE, 2) ;
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal