UIC (borrado de bit de pérdida de interrupción)

La instrucción UIC borra el bit de pérdida en las interrupciones del usuario seleccionadas.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L20E, L50E y L70E.
UIC
UIC
Parámetros de UIC
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilitar instrucción.
  • CIERTO: Inicia la operación borrar bit.
  • FALSO: No realiza la función.
IRQType
Entrada
UDINT
Usar las palabras definidas de STI.
  • IRQ_EII0
  • IRQ_EII1
  • IRQ_EII2
  • IRQ_EII3
  • IRQ_EII4
  • IRQ_EII5
  • IRQ_EII6
  • IRQ_EII7
  • IRQ_HSC0
  • IRQ_HSC1
  • IRQ_HSC2
  • IRQ_HSC3
  • IRQ_HSC4
  • IRQ_HSC5
  • IRQ_STI0
  • IRQ_STI1
  • IRQ_STI2
  • IRQ_STI3
  • IRQ_UFR
  • IRQ_UPM0
  • IRQ_UPM1
  • IRQ_UPM2
  • IRQ_UPM3
  • IRQ_UPM4
UIC
Salida
BOOL
Estado de llamada (igual que Enable).

Ejemplos de UIC

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones UIC
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones UIC
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera UIC
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera UIC
Ejemplo de texto estructurado UIC
Ejemplo de texto estructurado UIC
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal