Instrucciones de entrada/salida

Use las instrucciones de entrada/salida para leer o escribir datos en un controlador o un módulo mediante señales enviadas a un dispositivo conectado físicamente a un controlador lógico programable. Los relés de entrada transmiten señales a relés internos, mientras que los relés de salida transmiten señales a dispositivos de salida externos.
Instrucciones de entrada/salida
Instrucción
Descripción
Actualiza las entradas antes de una exploración de salida normal.
Actualiza las salidas antes de una exploración de salida normal.
Escala la variable de entrada según el intervalo de salida.
Activa o desactiva la salida de modulación de ancho de pulso (PWM) de un canal PWM configurado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal