IOM (salida inmediata, immediate output)

Actualizar salidas antes del escaneado de salida normal.
Detalles de la operación: Normalmente se utiliza al final de un programa de interrupción para seleccionar o enmascarar qué salidas se digitalizan y se actualizan inmediatamente.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L50E y L70E.
IOM
IOM
Parámetros de IOM
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilitar bloque de instrucción.
  • CIERTO: Ejecutar instrucción
  • FALSO: No ejecutar
OutputType
Entrada
USINT
Identifica el tipo de salida:
  • 0: Salida incorporada
  • 1: Salida enchufable
OutputSlot
Entrada
USINT
Identifica la ranura de salida:
  • 0: Salida incorporada
  • 1,2,3,4,5: Número de ranura enchufable (Las ranuras están numeradas de izquierda a derecha, comenzando por el número 1)
La salida integrada es siempre 0.
Para una salida enchufable, las ranuras de salida 1, 2, 3, 4 y 5 (número de ranura enchufable, comenzando por la ranura más a la izquierda = 1).
Sts
Salida
USINT
Estado de exploración de salida inmediata.
Códigos de estado IOM (Sts):
  • 0x00: No habilitada (no se realiza ninguna acción)
  • 0x01: Exploración correcta de entrada/salida
  • 0x02: Tipo de entrada/salida no válido
  • 0x03: Ranura de entrada/salida no válida
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida.
  • CIERTO: Salida actualizada
  • FALSO: Salida no actualizada
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de IOM

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones IOM
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones IOM
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera IOM
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera IOM
Ejemplo de texto estructurado IOM
Ejemplo de texto estructurado IOM
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal