SCALER (escala)

Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
SCALER
SCALER
Parámetros de SCALER
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Habilitar bloque de instrucción.
  • CIERTO: Ejecuta la ecuación de escala
  • FALSO: No realiza ninguna ecuación de escala
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
Input
Entrada
REAL
Señal de entrada. La entrada no está limitada por InputMin ni InputMax. Para establecer los límites, se necesita una instrucción LIM para condicionar la entrada antes de que se introduzca en la instrucción SCALER.
InputMin
Entrada
REAL
Determinar valor de desviación y pendiente.
InputMax
Entrada
REAL
Determinar valor de desviación y pendiente.
OutputMin
Entrada
REAL
Determinar valor de desviación y pendiente.
OutputMax
Entrada
REAL
Determinar valor de desviación y pendiente.
Output
Salida
REAL
Salida a escala No se ha definido una salida entre OutputMin y OutputMax.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de SCALER

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones SCALER
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera SCALER
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera SCALER
Ejemplo de texto estructurado SCALER
Ejemplo de texto estructurado SCALER
(* ST equivalence: SCALER1 is an instance of SCALER block *) SCALER1(Signal_In, 4.0, 20.0 , 0.0 , 150.0 ) ; Out_Temp := SCALER1.Output ;
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal