IIM (entrada inmediata)

La instrucción IIM actualiza las entradas antes de una exploración de salida normal.
Detalles de la operación: Normalmente se utiliza al inicio de un programa de interrupción para seleccionar o enmascarar entradas que se digitalizan inmediatamente para obtener las entradas actuales.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L50E y L70E.
IIM
IIM
Parámetros de IIM
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilitar bloque de instrucción.
  • CIERTO: Ejecuta el bloque de instrucción.
  • FALSO: No se ejecuta.
InputType
Entrada
USINT
Identifica el tipo de entrada:
  • 0: Entrada incorporada.
  • 1: Entrada enchufable.
InputSlot
Entrada
USINT
Identifica la ranura de entrada.
  • 0: Entrada incorporada
  • 1,2,3,4,5: Número de ranura enchufable. (Las ranuras están numeradas de izquierda a derecha, comenzando por el número 1).
La entrada integrada es siempre 0.
Para una entrada enchufable, las ranuras de entrada son 1, 2, 3, 4 y 5 (número de ranura enchufable, comenzando por la ranura más a la izquierda = 1).
Sts
Salida
USINT
Estado de exploración de entrada inmediata.
Códigos de estado IIM (Sts):
  • 0x00: No habilitada (no se realiza ninguna acción).
  • 0x01: Exploración correcta de entrada/salida.
  • 0x02: Tipo de entrada/salida no válido.
  • 0x03: Ranura de entrada/salida no válida.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida.
  • CIERTO: Entrada actualizada.
  • FALSO: Entrada no actualizada.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de IIM

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones IIM
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones IIM
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera IIM
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera IIM
Ejemplo de texto estructurado IIM
Ejemplo de texto estructurado IIM
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal