PWM (modulación por ancho de pulsos)
La instrucción PWM activa o desactiva la salida PWM de un canal PWM configurado.
Este bloque de instrucciones se usa con los controladores L20E y admite un canal PWM usando el canal 6 de la salida integrada.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L20E.
PWM

PWM

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitar bloque de instrucción. Este nivel se dispara solo mediante bloque de instrucción.
|
On | Entrada | BOOL | Establece la salida de PWM como activada o desactivada.
|
Freq | Entrada | UDINT | Frecuencia de pulso.
|
DutyCycle | Entrada | UINT | Ciclo de servicio de pulso.
|
ChType | Entrada | UINT | Tipo de canal.
|
ChSlot | Entrada | UINT | Ranura de canal.
|
ChNum | Entrada | UINT | Número de canal.
|
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Sts | Salida | UINT | Códigos de estado PWM:
|
Ejemplos de PWM
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones PWM

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera PWM

Ejemplo de texto estructurado PWM

Entregue su opinión