Instrucciones de fecha/hora
Use las instrucciones de fecha y hora para controlar operaciones basadas en la hora o configurar el calendario y el reloj.
Instrucción | Descripción |
|---|---|
Activa una salida si el valor del reloj de tiempo real se encuentra dentro del intervalo del ajuste Momento del año. | |
Lee la información del módulo de reloj de tiempo real (RTC). | |
Establece los datos de RTC según la información del módulo RTC. | |
Calcula la diferencia horaria entre TimeA y TimeB. | |
Activa una salida si el valor del reloj de tiempo real se encuentra dentro del intervalo del ajuste Momento de la semana. |
Entregue su opinión