RTC_READ (leer reloj de tiempo real)
La instrucción RTC_READ lee la información del módulo de reloj de tiempo real (RTC).
Detalles de la operación:
- Controlador Micro810 o L20E con RTC integrado:
- RTCBatLow siempre se define a cero (0).
- RTCEnabled siempre se define a uno (1).
- Si el RTC integrado ha perdido su carga/memoria debido a un corte de energía:
- RTCData se define a 2000/1/1/0/0/0.
- RTCEnabled se define a uno (1).
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
RTC_READ

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitar bloque de instrucción.
|
RTCData | Salida | RTC | Información de datos de RTC: yy/mm/dd, hh/mm/ss, week .La salida de RTCData se define utilizando el tipo de datos RTC. |
RTCPresent | Salida | BOOL |
|
RTCEnabled | Salida | BOOL |
|
RTCBatLow | Salida | BOOL |
|
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Parámetro | Tipo de parámetro | Descripción |
|---|---|---|
Year | UINT | El ajuste de año de RTC. Valor de 16 bits, y el rango válido es entre 2000 (1 de enero, 00:00:00) y 2098 (31 de diciembre, 23:59:59). |
Month | UINT | El ajuste de mes de RTC. |
Day | UINT | El ajuste de día de RTC. |
Hour | UINT | El ajuste de hora de RTC. |
Minute | UINT | El ajuste de minuto de RTC. |
Second | UINT | El ajuste de segundo de RTC. |
DayOfWeek | UINT | El ajuste de día de la semana de RTC. Con RTC_SET, este parámetro se ignora. |
Ejemplos de RTC_READ
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones de RTC_READ

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera de RTC_READ

Ejemplo de texto estructurado de RTC_READ

Entregue su opinión