RTC_SET (establecer reloj en tiempo real)
La instrucción RTC_SET establece los datos RTC (reloj de tiempo real) en la información del módulo RTC.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
RTC_SET

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitar bloque de instrucción.
|
RTCEnable | Entrada | BOOL |
|
RTCData | Entrada | RTC | Información de datos de RTC: yy/mm/dd, hh/mm/ss, week tal como se define en el tipo de datos RTC.RTCData se ignora si RTCEnable = 0. |
RTCPresent | Salida | BOOL |
|
RTCEnabled | Salida | BOOL |
|
RTCBatLow | Salida | BOOL |
|
Sts | Salida | USINT | El estado de la operación de lectura. Valores de estado (Sts) de RTC_Set:
|
Parámetro | Tipo de parámetro | Descripción |
|---|---|---|
Year | UINT | El ajuste de año de RTC. Valor de 16 bits, y el rango válido es entre 2000 (1 de enero, 00:00:00) y 2098 (31 de diciembre, 23:59:59). |
Month | UINT | El ajuste de mes de RTC. |
Day | UINT | El ajuste de día de RTC. |
Hour | UINT | El ajuste de hora de RTC. |
Minute | UINT | El ajuste de minuto de RTC. |
Second | UINT | El ajuste de segundo de RTC. |
DayOfWeek | UINT | El ajuste de día de la semana de RTC. Con RTC_SET, este parámetro se ignora. |
Ejemplos de RTC_SET
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones RTC_SET

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera RTC_SET

Ejemplo de texto estructurado RTC_SET

Entregue su opinión