TDF (diferencia horaria)
La instrucción TDF calcula la diferencia horaria entre TimeA y TimeB.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
TDF

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Habilitar instrucción.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
TimeA | Entrada | TIME | La hora de inicio para cálculo de diferencia de tiempo. |
TimeB | Entrada | TIME | La hora de finalización para cálculo de diferencia de tiempo. |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
TDF | Salida | TIME | La diferencia horaria entre las dos entradas de hora. TDF es un nombre o ID de PIN. |
Ejemplos de TDF
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TDF

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TDF

Ejemplo de texto estructurado TDF

(* ST Equivalence: *) TESTTIMEDIFF := TDF(TESTTIME1, TESTTIME2) ;
Resultados

Entregue su opinión