Instrucciones de puerto serie
Use las instrucciones de puerto serie para utilizar o alterar el canal de comunicación para recibir o transmitir datos de transmisión.
Bloque de función | Descripción |
|---|---|
Cuenta el número de caracteres en el búfer, incluyendo el carácter de fin de línea. | |
Cuenta el número total de caracteres en el búfer. | |
Borra los búferes de recepción y transmisión. | |
Establece o restablece las líneas de confirmación del módem. | |
Lee los caracteres de la entrada del búfer y los coloca en una cadena. | |
Lee una línea de caracteres de la entrada del búfer y los coloca en una cadena. | |
Escribe una cadena con dos caracteres anexos (configurados por el usuario) en un dispositivo externo. | |
Escribe caracteres de una cadena de origen en un dispositivo externo. |
Entregue su opinión