ACB (caracteres ASCII en el búfer)
La instrucción ACB cuenta el número total de caracteres ASCII en el búfer, incluido el de final de línea.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L20E, L50E y L70E.
ACB

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
IN | Entrada | BOOL | Estado de entrada de línea.
|
ACBInput | Entrada | ABLACB | El canal que se utilizará. Use el tipo de datos ABLACB para definir el canal, el TriggerType y para cancelar parámetros de ACBInput. |
Q | Salida | BOOL | Indica si el recuento de caracteres está en curso o completo. Las salidas de este bloque de instrucciones se actualizan de forma asíncrona desde la exploración del programa. La salida Q no se puede utilizar para volver a activar la instrucción ya que IN tiene el flanco activado.
|
Characters | Salida | UINT | El número de caracteres del búfer. |
Error | Salida | BOOL | Indica la existencia de una condición de error.
|
ErrorID | Salida | UINT | Un número único que identifica el error. Los errores de esta instrucción se definen en códigos de error ABL. |
Código de error | Descripción del error |
|---|---|
03 | La transmisión no se puede completar porque la señal de borrar al enviar se ha perdido. |
06 | Se ha detectado un parámetro no válido. |
07 | No se puede completar el envío o recepción ASCII porque la configuración del canal se ha cerrado mediante el cuadro de diálogo de configuración del canal. |
08 | No se puede completar la escritura ASCII porque ya hay una transmisión ASCII en progreso. |
09 | La comunicación ASCII solicitada no es compatible con la configuración actual del canal. |
10 | La cancelación se ha configurado; deteniendo la ejecución de la instrucción. No se necesita ninguna acción. |
13 | El valor solicitado (.LEN) en el bloque de control es un número negativo o un valor mayor que el tamaño de cadena almacenado en la cadena de origen. Se aplica a los bloques de funciones AWA y AWT. |
14 | El bloque de funciones ACL se ha cancelado. |
16 | El puerto serie no es compatible con las líneas de control RTS o CTS. |
Ejemplos de ACB
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones ACB

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera ACB

Ejemplo de texto estructurado ACB

Entregue su opinión