AHL (líneas de confirmación de ASCII)
La instrucción AHL define o restablece las líneas de control de protocolo de enlace RS-232 RTS (Request to Send) de su módem.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L20E, L50E y L70E.
AHL

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
IN | Entrada | BOOL | Estado de entrada de línea.
|
AHLInput | Entrada | AHLI | El canal que se utilizará y el conjunto o restablecimiento de la línea de control RTS para el módem. Use el Tipo de datos AHLI para definir los parámetros de Canal, SetRts, ClrRts y Cancelar de AHLInput. |
Q | Salida | BOOL | Indica si el conjunto o restablecimiento se ha completado. Las salidas de esta instrucción se actualizan de forma asíncrona desde la exploración del programa. La salida Q no se puede utilizar para volver a activar la instrucción ya que IN tiene el flanco activado.
|
ChannelSts | Salida | WORD | Muestra el estado actual (0000 a 001F) de las líneas de confirmación del canal especificado. Para obtener más información sobre el estado actual, consulte Tipo de datos AHLI. |
Error | Salida | BOOL | Indica la existencia de una condición de error.
|
ErrorID | Salida | UINT | Un número único que identifica el error. Los errores de esta instrucción se definen en códigos de error ABL. |
Código de error | Descripción del error |
|---|---|
03 | La transmisión no se puede completar porque la señal de borrar al enviar se ha perdido. |
06 | Se ha detectado un parámetro no válido. |
07 | No se puede completar el envío o recepción ASCII porque la configuración del canal se ha cerrado mediante el cuadro de diálogo de configuración del canal. |
08 | No se puede completar la escritura ASCII porque ya hay una transmisión ASCII en progreso. |
09 | La comunicación ASCII solicitada no es compatible con la configuración actual del canal. |
10 | La cancelación se ha configurado; deteniendo la ejecución de la instrucción. No se necesita ninguna acción. |
14 | El bloque de funciones ACL se ha cancelado. |
16 | El puerto serie no es compatible con las líneas de control RTS o CTS. |
Ejemplos de AHL
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones AHL

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera AHL

Ejemplo de texto estructurado AHL

Entregue su opinión