AWA (escritura ASCII con anexo)

La instrucción AWA escribe una cadena con dos caracteres anexos (configurados por el usuario) en un dispositivo externo.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L20E, L50E y L70E.
AWA
AWA
Parámetros de AWA
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
IN
Entrada
BOOL
Estado de entrada de línea.
  • CIERTO: Se detecta un flanco ascendente, se inicia el bloque de instrucción con la condición previa de que la última operación esté completa.
  • FALSO: El bloque de instrucción está en espera.
AWAInput
Entrada
AWAAWT
El canal y el número (longitud) de los caracteres que se van a escribir en el búfer. El número máximo es 82.
Use el Tipos de datos AWAAWT para definir los parámetros de Channel, Length y Cancel de AWAInput.
Source
Entrada
ASCIILOCADDR
La cadena de origen que aparecía como salida de una matriz de caracteres por la instrucción ARD o ARL.
Q
Salida
BOOL
Indica si la escritura está en curso o completa.
Las salidas de esta instrucción se actualizan de forma asíncrona desde la exploración del programa. La salida Q no se puede utilizar para volver a activar la instrucción ya que IN tiene el flanco activado.
  • CIERTO: El bloque de funciones está completo.
  • FALSO: El bloque de funciones no está completo.
NumChar
Salida
UINT
El número de caracteres. NumChar podría ser inferior a la longitud solicitada que se transmitirá si la longitud de la cadena de origen es menor que la longitud solicitada.
Se actualiza cuando la transmisión se completa y Q es Cierto.
Error
Salida
BOOL
Indica la existencia de una condición de error.
  • CIERTO: Se ha detectado un error.
  • FALSO: No hay error.
ErrorID
Salida
UINT
Un número único que identifica el error. Los errores de esta instrucción se definen en códigos de error ABL.
Códigos de error AWA
Código de error
Descripción del error
03
La transmisión no se puede completar porque la señal de borrar al enviar se ha perdido.
06
Se ha detectado un parámetro no válido.
07
No se puede completar el envío o recepción ASCII porque la configuración del canal se ha cerrado mediante el cuadro de diálogo de configuración del canal.
08
No se puede completar la escritura ASCII porque ya hay una transmisión ASCII en progreso.
09
La comunicación ASCII solicitada no es compatible con la configuración actual del canal.
10
La cancelación se ha configurado; deteniendo la ejecución de la instrucción. No se necesita ninguna acción.
11
La longitud solicitada de la cadena no es válida, es un número negativo, es mayor que 82 o es 0. Se aplica a los bloques de funciones ARD y ARL.
13
El valor solicitado (.LEN) en el bloque de control es un número negativo o un valor mayor que el tamaño de cadena almacenado en la cadena de origen. Se aplica a los bloques de funciones AWA y AWT.
14
El bloque de funciones ACL se ha cancelado.
16
El puerto serie no es compatible con las líneas de control RTS o CTS.

Ejemplos de AWA

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones AWA
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones AWA
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera AWA
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera AWA
Ejemplo de texto estructurado AWA
Ejemplo de texto estructurado AWA
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal