Sincronización de hora

Sincronización de hora

Modo de sincronización de hora (Automático/Manual). En caso de configuración automática, se debe especificar un servidor NTP
BrowseName
TimeSynchronizationModeEnum

Valores

Valor
DisplayName
Descripción
0
Manual
Sincronización de hora manual
1
Auto
Sincronización de hora automática. Se debe especificar un servidor NTP
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal