Agregar una pluma de línea de matriz

Agregue una pluma de línea de matriz para visualizar la distancia entre los valores de una variable bidimensional.
Requisitos previos
  1. Agregar una pluma de línea de matriz
  2. En
    Vista del proyecto
    , seleccione o cree una variable bidimensional del tipo de datos Number.
    Para obtener más información, consulte Variables.
    Por ejemplo, cree una variable del tipo de datos Number[2,2].
  3. Elija o cree un objeto
    GráficoDeXY
    .
  4. En
    Propiedades
    , junto a
    Plumas
    , seleccione
    Add
    y seleccione
    Pluma de línea de matriz
    .
  5. Cree un vínculo dinámico entre la
    Matriz de puntos
    y la variable bidimensional.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  6. (Opcional) Haga que la pluma de línea de matriz se edite en tiempo de ejecución:
    1. Establezca la propiedad
      Editable
      en
      Verdadero
      .
    2. En
      Matriz de puntos
      , seleccione
      Cambiar vínculo dinámico
      y seleccione
      Avanzado
      .
    3. En
      Editor de vínculos dinámicos complejos
      , establezca la dirección del vínculo en .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal