Asignar un usuario a un grupo o un rol

Administre usuarios y grupos desde la página del panel de control para asignar usuarios a grupos y roles con el fin de crear una jerarquía de derechos y privilegios.
Cree usuarios y grupos y roles, y, a continuación, asigne usuarios a los grupos y roles.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Abrir página de panel
    y seleccione
    Administrar usuarios y grupos
    .
  2. En la página del panel, realice una de las siguientes acciones:
    • En
      Usuarios
      , arrastre un usuario a un grupo en
      Grupos
      o a un rol en
      Roles
      . También puede arrastrar un grupo o un rol a un usuario. Mantenga pulsada las teclas
      Mayús
      o
      Ctrl
      para seleccionar y arrastrar selecciones consecutivas o múltiples.
    • Seleccione uno o varios usuarios, seleccione
      Asignar usuarios a grupos o roles
      , seleccione los grupos y los roles y, a continuación, seleccione
      Aplicar
      .
    CONSEJO: Group assigned aparece junto a un grupo o rol que ya está asignado a un usuario. Puede agregar el usuario a un grupo o un rol desde
    Vista del proyecto
    arrastrando el usuario hasta el grupo o el rol en la
    Vista del proyecto
    .
  3. Seleccione
    Salir
    .
El usuario aparece debajo del grupo en la página del panel de control.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal