Cuadro de diálogo

Una ventana modal no permite la interacción con otros componentes de la interfaz hasta que se cierra.

Caso de uso

Cree mensajes de cuadro de diálogo. Por ejemplo, cree mensajes de confirmación después de una acción específica como quitar usuarios.

Ejemplo

animated graphic that shows interacting with a modal dialog box
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal