Consideraciones sobre la programación de seguridad

Ejecute estas tareas de programación en las aplicaciones de seguridad:
  • Definir la ubicación, propiedad y configuración de los dispositivos de E/S y los controladores.
  • Crear, probar y depurar la lógica del programa. Solo el diagrama de lógica de escalera es compatible con la tarea de seguridad.
IMPORTANTE: Cuando el controlador está en modo de marcha o de programación, y el programa de aplicación no ha sido validado, usted es responsable de mantener las condiciones de seguridad.

Restricciones de programación

La aplicación Logix Designer limita la disponibilidad de algunos elementos y funciones del menú como, por ejemplo, cortar, pegar, eliminar y reemplazar, a fin de proteger los componentes de seguridad frente a posibles modificaciones cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:
  • El controlador está en bloqueo de seguridad
  • Existe una firma de seguridad
  • Existen fallos de seguridad
  • El estado de seguridad está en cualquiera de estos estados cuando está en línea:
    • Partner missing
    • Partner unavailable
    • Hardware incompatible
    • Firmware incompatible
IMPORTANTE: El tiempo máximo de escán y el tiempo de último escán de la tarea de seguridad y otros programas de seguridad se pueden restablecer cuando se trabaja en línea.
If even one of these conditions applies, you cannot do the following:
  • Crear o modificar objetos de seguridad, incluidos programas de seguridad, rutinas de seguridad, tags de seguridad, instrucciones Add-On de seguridad y dispositivos de E/S de seguridad
  • Aplicar forzados a los tags de seguridad
  • Crear asignaciones de tags de seguridad
  • Modificar o eliminar asignaciones de tags
  • Modificar o eliminar tipos de datos definidos por el usuario que estén utilizando los tags de seguridad
  • Modificar el nombre de controlador, la descripción, el tipo de chasis, la ranura y el número de red de seguridad
  • Crear, modificar o eliminar una conexión de seguridad
Cuando el controlador está en bloqueo de seguridad, no puede modificar ni eliminar la firma de seguridad.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal