Descarga/carga de un programa de aplicación de seguridad
Al realizar la descarga es necesario realizar pruebas de la aplicación, a no ser que exista una firma de seguridad.
IMPORTANTE:
Para verificar que se ha descargado o restaurado la aplicación de seguridad correcta desde una tarjeta de memoria, debe comprobar manualmente que la firma de seguridad coincide con la firma original que aparece en la documentación de seguridad.
Las descargas a un controlador con bloqueo de seguridad solo se permiten si la firma de seguridad y la revisión de firmware del proyecto fuera de línea coinciden con el contenido del controlador de destino y el estado de la tarea de seguridad del controlador es OK.
IMPORTANTE:
Si la firma de seguridad no coincide y el controlador está en bloqueo de seguridad, será necesario desbloquear el controlador para la descarga. En este caso, la descarga al controlador elimina la firma de seguridad. Como resultado, será necesario volver a validar la aplicación.
IMPORTANTE:
Para evitar un fallo de descarga del proyecto, no cambie el nombre del adaptador de comunicación de un chasis que contenga E/S de seguridad mientras la aplicación de seguridad tenga una firma de seguridad.
Si el controlador contiene una firma de seguridad, dicha firma de seguridad se carga al guardar en línea el proyecto. La opción para cargar los valores de los tags incluye los valores de los tags estándar y los tags de seguridad.
Entregue su opinión