Inhibición de un dispositivo
No puede inhibir ni desinhibir los dispositivos de E/S de seguridad
ni los controladores productores
del cuadro de diálogo de Module Properties bajo estas condiciones: - El programa de aplicación está en bloqueo de seguridad
- Existe una firma de seguridad
Para inhibir el dispositivo, siga estos pasos.
- Seleccione el dispositivo y, a continuación, elija Properties.
- En el panel de navegación, seleccione Connection.
- En la vista Connection, seleccione Inhibit Module y haga clic en Apply.El dispositivo se inhibe al seleccionar la casilla de selección Inhibit Module. Si un dispositivo de comunicación está inhibido, todos los dispositivos en la rama descendente también están inhibidos.

Independientemente de la firma de seguridad o el estado de bloqueo de seguridad, algunos productos de E/S permiten inhibir y desinhibir programáticamente con SSV desde la tarea estándar:
- Nombre de clase: Module
- Nombre de atributo: Mode
- Fuente: Inhibit = 4; Uninhibit = 0
Entregue su opinión