Almacenamiento y carga de un proyecto desde una tarjeta de memoria

Los controladores de seguridad admiten actualizaciones de firmware, así como almacenamiento y recuperación del programa de usuario con una tarjeta de memoria.
En un sistema
GuardLogix®
, solo el controlador primario usa una tarjeta de memoria.
Para almacenar un proyecto de seguridad en una tarjeta de memoria, le recomendamos que seleccione Remote Program como modo de carga. El modo de carga especifica el modo en el que entra el controlador después de una carga de proyecto. Antes de que el sistema pueda ponerse en funcionamiento, es necesario que el operador intervenga para arrancar el controlador.
Es posible iniciar una carga desde una tarjeta de memoria solo bajo estas condiciones:
  • Si el tipo de controlador especificado por el proyecto almacenado en la tarjeta de memoria coincide con su tipo de controlador.
  • Si las revisiones mayor y menor del proyecto alojadas en la tarjeta de memoria coinciden con las revisiones mayor y menor del controlador.
    IMPORTANTE: Una desigualdad en la revisión ayuda a evitar únicamente cargas iniciadas por el usuario. Las cargas iniciadas por el controlador sobrescriben el firmware del controlador con el contenido de la tarjeta de memoria.
  • Si su controlador no está en el modo de marcha.
La carga de un proyecto a un controlador con bloqueo de seguridad está permitida solo cuando la firma de seguridad del proyecto almacenado en la tarjeta de memoria coincide con el proyecto en el controlador. Si las firmas no coinciden o el controlador tiene bloqueo de seguridad sin una firma de seguridad, primero debe desbloquear el controlador antes de actualizar el controlador mediante una tarjeta de memoria.
IMPORTANTE: Si usted desbloquea el controlador e inicia una carga desde la tarjeta de memoria, el estado de bloqueo de seguridad, las contraseñas y la firma de seguridad se establecen con los valores contenidos en la tarjeta de memoria una vez concluida la carga.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal