Forzado de datos

Todos los datos contenidos en un tag de seguridad de E/S, producido o consumido, incluido CONNECTION_STATUS, pueden ser forzados mientras el proyecto está en desbloqueo de seguridad y no existe una firma de seguridad.
Sin embargo, los forzados no solo deben ser inhabilitados sino también eliminados en todos los tags de seguridad para que el proyecto de seguridad pueda estar en bloqueo de seguridad o para que se pueda generar una firma de seguridad. Los tags de seguridad no se pueden forzar mientras el proyecto esté en bloqueo de seguridad ni cuando exista una firma de seguridad.
CONSEJO: Es posible instalar y eliminar los forzados en los tags estándar, independientemente de si el estado es de bloqueo o desbloqueo de seguridad.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal