Instrucciones de aplicaciones de seguridad

Las instrucciones de las aplicaciones de seguridad cuentan con certificación para su uso en aplicaciones SIL 2 o SIL 3.
ATENCIÓN:
Las instrucciones de la aplicación de seguridad son las únicas instrucciones que se pueden emplear en la tarea de seguridad de las aplicaciones SIL 2 o SIL 3.
Consulte los recursos siguientes para obtener más información sobre cómo usar las instrucciones:
  • Manual de referencia – Conjunto de instrucciones de aplicación de seguridad Logix 5000, publicación 1756-RM095
  • Manual de referencia — Instrucciones generales de los controladores Logix5000, publicación 1756-RM003
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal