Instrucciones de seguridad
Mnemónico | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
CROUT | Salida redundante configurable | Controla y monitorea salidas redundantes. |
DCA | Entrada de doble canal – Analógica (versión de números enteros) | Monitorea la tolerancia de rango y desviación de dos valores analógicos. |
DCAF | Entrada de doble canal – Analógica (versión de punto flotante [coma flotante]) | Monitorea la tolerancia de rango y desviación de dos valores analógicos. |
DCM | Entrada de doble canal – Monitoreo | Monitorea dispositivos de seguridad de entrada doble. |
DCS | Entrada de doble canal – Paro | Monitorea dispositivos de seguridad de entrada doble cuyo propósito principal es proporcionar una función de paro como, por ejemplo, un paro de emergencia, cortina de luz o interruptor de puerta. |
DCSRT | Entrada de doble canal – Arranque | Energiza dispositivos de seguridad de entrada doble cuya función principal es arrancar una máquina de manera segura como, por ejemplo, una consola colgante habilitante. |
DCST | Entrada de doble canal – Paro con prueba | Monitorea dispositivos de seguridad de entrada doble cuyo propósito principal es proporcionar una función de paro como, por ejemplo, un paro de emergencia, cortina de luz o interruptor de puerta. Incluye la capacidad adicional de iniciar una prueba funcional del dispositivo de paro. |
DCSTL | Entrada de doble canal – Paro con prueba y bloqueo | Monitorea dispositivos de seguridad de entrada doble cuyo propósito principal es proporcionar una función de paro como, por ejemplo, un paro de emergencia, cortina de luz o interruptor de puerta. Incluye la capacidad adicional de iniciar una prueba funcional del dispositivo de paro. Puede monitorear una señal de retroalimentación proveniente de un dispositivo de seguridad y emitir una petición de bloqueo a un dispositivo de seguridad. |
DCSTM | Entrada de doble canal – Paro con prueba y silenciamiento | Monitorea dispositivos de seguridad de entrada doble cuyo propósito principal es proporcionar una función de paro como, por ejemplo, un paro de emergencia, cortina de luz o interruptor de puerta. Incluye la capacidad adicional de iniciar una prueba funcional del dispositivo de paro, y además la capacidad de silenciar el dispositivo de seguridad. |
FSBM | Silenciamiento bidireccional de cuatro sensores | Inhabilita automáticamente la función de protección de una cortina de luz temporalmente mediante cuatro sensores dispuestos secuencialmente antes y después del campo de detección de la cortina de luz. |
SMAT | Tapete de seguridad | Indica si el tapete de seguridad está ocupado. |
THRSe | Estación de mando a dos manos – Con características mejoradas | Monitorea dos entradas de seguridad diversas: una desde un botón pulsador para la mano derecha y otra desde un botón pulsador para la mano izquierda, a fin de controlar una salida. Permite configurar el tiempo de discrepancia canal por canal, y capacidad mejorada para evitar una estación de mando a dos manos. |
TSAM | Muting asimétrico de dos sensores | Inhabilita automáticamente la función de protección de una cortina de luz temporalmente, mediante dos sensores de muting dispuestos de forma asimétrica. |
TSSM | Muting simétrico de dos sensores | Inhabilita automáticamente la función de protección de una cortina de luz temporalmente, mediante dos sensores de muting dispuestos de forma simétrica. |
Entregue su opinión