Instrucciones para deformación de metal
AVC | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
AVC | Control de válvula auxiliar | Controla una válvula auxiliar que se usa con una válvula principal. |
CBIM | Embrague/freno – Modo de avance a pasos | Se usa en aplicaciones de prensas que requieren ajustes menores del carro como, por ejemplo, durante la configuración de la prensa. |
CBCM | Embrague/freno – Modo continuo | Se usa en aplicaciones de prensa cuando se selecciona la operación continua. |
CBSSM | Embrague/freno – Modo de un solo ciclo | Se usa en aplicaciones de prensa de un solo ciclo. |
CPM | Monitor de posición de cigüeñal | Se usa para determinar la posición del carro de la prensa. |
CSM | Monitor de árbol de levas | Monitorea el movimiento en operaciones de arranque, paro y marcha de un árbol de levas. |
EPMS | Selector de modo de ocho posiciones | Monitorea ocho entradas de seguridad para controlar una de las ocho salidas que corresponden a la entrada activa. |
MMVC | Control manual de válvula en mantenimiento | Se usa para accionar manualmente una válvula durante las operaciones de mantenimiento. |
MVC | Control de válvula principal | Controla y monitorea una válvula principal. |
Entregue su opinión