Instrucciones de seguridad de variadores
Hay disponibles instrucciones de seguridad de movimiento cuando se utilizan un controlador y las entradas de posición o velocidad segura con la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
.Hay disponibles instrucciones de seguridad de movimiento cuando se utilizan un controlador
ControlLogix®
5590, un controlador GuardLogix®
5580 o un controlador Compact GuardLogix®
5380 y las entradas de posición o velocidad segura con la aplicación Studio 5000 Logix Designer®
. Los controladores ControlLogix®
5590 admiten la versión 38 o posterior. Los controladores GuardLogix®
5580 y los controladores Compact GuardLogix®
5380 admiten la versión 31 o posterior.
IMPORTANTE:
Si utiliza comandos directos de movimiento, consulte el manual del usuario del variador para obtener información sobre cómo utilizar esta función en las aplicaciones de seguridad:
- Manual del usuario — Servovariadores Kinetix 5500, publicación 2198-UM001
- Manual del usuario — Servovariadores Kinetix 5700, publicación 2198-UM002
- Manual del usuario de variadores de CA de frecuencia ajustable PowerFlex® 527, publicación 520-UM002
- PowerFlex 755/755T Integrated Safety - Safe Torque Off Option Module User Manual, publicación 750-UM004
- PowerFlex 755/755T Integrated Safety Functions Option Module User Manual, publicación 750-UM005
Mnemónico | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
SBC | Control de freno seguro | La instrucción de control de freno seguro (SBC):
|
SDI | Dirección segura | La instrucción de dirección segura monitorea la posición de un motor o eje para detectar un movimiento superior a una cantidad definida en una dirección no deseada. |
SFX | Escalado de retroalimentación seguro | La instrucción de interface de retroalimentación de seguridad convierte la retroalimentación de velocidad y posición del motor procedente de un módulo variador a las unidades de escalado del usuario. También define una posición de referencia absoluta. |
SLP | Posición limitada segura | La instrucción de posición limitada segura monitorea la posición de un motor o eje para verificar que la posición no se desvíe por encima o por debajo de los límites establecidos. |
SLS | Velocidad límite segura | La instrucción de velocidad límite segura monitorea la velocidad de un eje y establece la salida de límite de SLS si la velocidad supera el valor de entrada de límite activo de la instrucción. |
SOS | Paro seguro de la operación | La instrucción de paro seguro de la operación monitorea la velocidad o la posición de un motor o eje para verificar que la desviación respecto a la velocidad o posición de reposo no supera una cantidad definida. |
SS1 | Paro seguro 1 | La instrucción de paro seguro 1 monitorea la desaceleración de un eje de acuerdo con la rampa de velocidad especificada a velocidad cero y controla su salida (O1) para iniciar la desconexión de par segura (STO). |
SS2 | Paro seguro 2 | La instrucción de paro seguro 2 inicia y monitorea la desaceleración del motor dentro de los límites establecidos para verificar que el motor se lleva a un paro operacional. Una vez parado, SS2 continúa monitoreando el paro operacional del motor. |
Entregue su opinión