Administración de conexiones de E/S del controlador
Rockwell Automation ofrece numerosos módulos de E/S para uso en los sistemas controladores
ControlLogix®
. Al seleccionar módulos de E/S, tenga en cuenta lo siguiente: - Una amplia variedad de módulos de E/S digitales, analógicos y especiales admiten las siguientes características:
- Diagnósticos del lado del campo
- Con fusibles electrónicos
- Entradas/salidas aisladas individualmente
- Sello de hora de entradas
- Programación de salidas
- Detección de eventos de determinados patrones de entradas
- Características de seguridad con certificación TÜV hasta SIL 3, PLe, Cat. 4
- Se requieren bloques de terminales extraíbles (RTB) o sistemas de cableado 1492 para los módulos de E/S.
- Los módulos y los cables 1492Conexión depanel™se pueden usar para conectar módulos de entrada a sensores.
Al añadir un dispositivo de E/S de seguridad al sistema, defina una configuración para el dispositivo:
- Dirección IP para redesEtherNet/IP™.
- Número de red de seguridad (SNN).
- Firma de configuración.
- Límite de tiempo de reacción.
IMPORTANTE:
No puede añadir dispositivos de E/S de seguridad estando en línea con el controlador.
Para obtener instrucciones sobre cómo añadir E/S a la configuración de E/S en un proyecto de controlador, consulte el manual del usuario correspondiente a su dispositivo de E/S.
Adiciones a la configuración de E/S al estar en línea
Puede añadir E/S y otros dispositivos a la configuración del controlador estando en línea y el conmutador de controlador está en las posiciones REM o PROG.
IMPORTANTE:
Para añadir módulos de E/S cuando el controlador está en línea, el conmutador del controlador deberá estar en la posición REM o PROG. Los módulos de E/S ya deben haberse instalado en el sistema. No puede instalar los módulos de E/S mientras el sistema está encendido.
Los módulos y los dispositivos específicos que se pueden añadir al estar en línea dependen de la versión de software que se esté usando. Las versiones más recientes tienen más módulos y dispositivos que se pueden añadir estando en línea.
Los perfiles Add-On (AOP) para los módulos se publican entre los lanzamientos de las diferentes versiones de la aplicación Logix Designer. Hay casos en los que, después de descargar e instalar el archivo de AOP correspondiente a un módulo, es posible añadir el módulo a un proyecto estando en línea.
Para ver una lista de los archivos AOP disponibles, visite: https://download.rockwellautomation.com/esd/download.aspx?downloadid=addonprofiles
Usted puede añadir módulos y dispositivos al chasis local o remoto mediante una red
EtherNet/IP™
. Para obtener más información sobre cómo añadir a la configuración de E/S estando en línea, consulte el documento Logix 5000 Controllers Design Considerations Reference Manual, publicación 1756-RM094.
Módulos que se pueden añadir estando en línea
Puede añadir estos módulos a la configuración de E/S estando en línea.
- Controladores 1756
- Puentes 1756DeviceNet®
- Módulos 1756EtherNet/IP™
- COMPACT 5000® I/OAdaptadores y módulos de E/SEtherNet/IP™
- FLEX 5000®Adaptadores y módulos de E/SEtherNet/IP™
- PointMax™Adaptadores y módulos de E/SEtherNet/IP™
- Módulos especiales y módulos de E/S 1756
- 1756-DHRIO
- 1756-DHRIOXT
IMPORTANTE:
Estos módulos ControlLogix
ControlLogix®
pueden añadirse en línea: - Módulos de movimiento (1756-MO2AE, 1756-HYD02, 1756-MO2AS, 1756-MO3SE, 1756-MO8SE, 1756-MO8SEG, 1756-M16SE)
- 1756-RIO
- 1756-SYNCH
- E/S de seguridad
Entregue su opinión