Conexión a E/S remotas
Las E/S remotas son módulos de E/S no ubicados en el chasis local que se conectan al controlador mediante una red de comunicación. Hay varias familias de módulos de E/S que son remotas respecto al controlador:
- MódulosCOMPACT 5000® I/Oen un banco remoto que utilizan un adaptador 5069-AEN2TR o similar
- E/S 1756 en un chasis remoto mediante un módulo puente de red
- Familias de E/S distribuidas como E/S 5034PointMax™o E/S 5094FLEX 5000®.
- Familias de E/SOn-Machine™como, por ejemplo, E/SArmorBlock®
El controlador admite el uso de E/S remotas a través de estas redes:
- EtherNet/IP™
- ControlNet®
- DeviceNet®
- E/S remotas universales
Entregue su opinión