Conexión a E/S locales

El chasis ControlLogix determina el número de módulos de E/S locales que se pueden usar. Hay varios tamaños de chasis ControlLogix disponibles para ajustarse a sus requisitos de configuración.
Chasis y ranuras ControlLogix, ControlLogix-XT y ControlLogix-ZXT
Chasis
Ranuras
1756-A4
4
1756-A7, 1756-A7XT, 1756-A7ZXT
7
1756-A10, 1756-A10XT, 1756-A10ZXT
10
1756-A13
13
1756-A17
17
Si tiene ranuras vacías en su chasis, puede usar el módulo de tapa ciega 1756-N2 o 1756-N2XT.
Añade los módulos de E/S en el backplane del controlador. Hay dos métodos para añadir módulos de E/S al chasis local:
  • Descubrimiento de módulos
  • Adición de nuevos módulos
Algunos dispositivos de E/S de seguridad admiten datos estándar y de seguridad. Los ajustes de definición del dispositivo definen qué datos están disponibles
Para obtener instrucciones sobre cómo añadir E/S a la configuración de E/S en un proyecto de controlador, consulte el manual del usuario correspondiente a su dispositivo de E/S.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal