Codificación electrónica
La codificación electrónica reduce la posibilidad de que se utilice un dispositivo incorrecto en un sistema de control. Compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si falla la codificación, se genera un fallo. Estos atributos se comparan.
Atributo | Descripción |
|---|---|
Vendor | El fabricante del dispositivo. |
Device Type | El tipo general de producto; por ejemplo, módulo de E/S digitales. |
Product Code | Tipo específico de producto. El código del producto corresponde a un número de catálogo. |
Major Revision | Número que representa las capacidades funcionales de un dispositivo. |
Minor Revision | Número que representa cambios de comportamiento en el dispositivo. |
Las siguientes opciones de codificación electrónica están disponibles.
Opción de codificación | Descripción |
|---|---|
Compatible Module | Permite que el dispositivo instalado acepte la clave del dispositivo que está definida en el proyecto cuando el dispositivo instalado puede emular el dispositivo definido. Con Compatible Module, normalmente se puede reemplazar un dispositivo por otro que tenga las siguientes características:
|
Disable Keying | Indica que los atributos de codificación no se tienen en cuenta al intentar la comunicación con un dispositivo. Con Disable Keying, puede ocurrir la comunicación con un dispositivo diferente al tipo especificado en el proyecto. ATENCIÓN : Sea prudente al utilizar la opción de codificación Disable Keying; si se usa de forma incorrecta, esta opción puede ocasionar lesiones personales o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas. Recomendamos encarecidamente que no use la opción Disable Keying. Si utiliza Disable Keying, deberá asumir total responsabilidad por la determinación de si el dispositivo que se va a utilizar puede satisfacer los requisitos funcionales de la aplicación. IMPORTANTE: No utilice Disable Keying con los dispositivos de E/S de seguridad. |
Exact Match | Indica que todos los atributos de codificación deben coincidir para establecer la comunicación. Si algún atributo no coincide exactamente, no se produce la comunicación con el dispositivo. |
Examine cuidadosamente las implicaciones de cada opción de codificación antes de elegir una.
IMPORTANTE:
Al cambiar en línea los parámetros de codificación electrónica, se interrumpen las conexiones con el dispositivo y todos los dispositivos que se conectan a través del dispositivo. Es posible que también se interrumpan las conexiones desde otros controladores.
Si se interrumpe una conexión de E/S con un dispositivo, es posible que se pierdan datos.
Para obtener información más detallada sobre la codificación electrónica, consulte Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique, publicación LOGIX-AT001.
Entregue su opinión