Cómo determinar cuándo actualizar los datos de E/S
Los controladores ControlLogix actualizan los datos de manera asíncrona con la ejecución de la lógica.
Diagrama de flujo de actualización de datos de entrada
Los tags de entrada de seguridad (entradas, consumidos y asignados) se actualizan y se congelan cuando se empieza a ejecutar la tarea de seguridad.
Actualización de datos de entrada
Diagrama de flujo de actualización de datos de salida
Actualización de datos de salida
Entregue su opinión