Requisitos de una respuesta oportuna ante eventos
Componente de seguridad | Obligatorio para satisfacer IEC‑62443-4-2 SL 1 | Detalles |
|---|---|---|
Software Servidor® AssetCentre | Sí | Configure y utilice lo siguiente:
Para obtener más información, consulte:
|
Colector syslog | Sí, si no se utiliza Servidor® AssetCentre para el registro | El controlador admite el registro de eventos syslog. Seleccione un colector syslog compatible con lo siguiente:
IMPORTANTE: El controlador envía eventos a un colector syslog a través de un puerto Ethernet frontal. El puerto Ethernet debe conectarse a la misma red que el colector syslog.Para establecer la dirección IP del colector syslog, utilice el software Servidor® Policy Manager . Para obtener más información, consulte el documento CIP Security con productos de Rockwell Automation – Técnica de aplicación, publicación SECURE-AT001.Para ver una lista de los mensajes syslog y sus descripciones, consulte el documento 1756-RD001. |
Detección de cambios en el controlador | Sí | Habilite la característica de detección de cambios para monitorear los componentes del programa y determinar cuándo cambian. La característica de detección de cambios no está habilitada de manera predeterminada. Para obtener más información, consulte Detección de cambios. |
Seguimiento de componentes del controlador | Puede ser necesaria dependiendo del diseño del sistema, el modelo de amenazas y la evaluación de riesgos | Habilite el seguimiento de componentes para monitorear los componentes configurables del programa y ver si cambian. El seguimiento de componentes no está habilitado de manera predeterminada. Para obtener más información, consulte Seguimiento de componentes. |
Autoescritura del registro del controlador inhabilitada | Sí | El registro del controlador almacena eventos relacionados con la seguridad a los que se puede obtener acceso a través del software Servidor® AssetCentre . Para ayudar a evitar la posible pérdida de registros del controlador antes de que Servidor® AssetCentre pueda obtener acceso a ellos, siga estas pautas:
De manera predeterminada, la autoescritura del registro del controlador está inhabilitada. Para obtener más información, consulte Registro del controlador. |
Entregue su opinión