Change Detection
En la ficha Security de Controller Properties, la característica Change Detection realiza un seguimiento de los cambios en un controlador y genera un valor de auditoría cuando se produce un cambio monitoreado.
Para obtener más información sobre la detección de cambios, consulte el documento Logix 5000 Controllers Information and Status Programming Manual, publicación 1756-PM015.
Change Detection

Cambios para detectar
Haga clic en Configure para abrir el cuadro de diálogo Configure Changes to Detect. Recomendamos realizar un seguimiento de los siguientes cambios para un controlador estándar. De manera predeterminada, todos los tipos de eventos pueden hacer que cambie el valor de auditoría, lo que genera un valor predeterminado 0xFFFFFFFFFFFFFFFF.
- Proyecto almacenado en medio físico extraíble
- Ediciones en línea programa del controlador modificado
- Transacción realizada
- Forzados de SFC habilitados
- Forzados de SFC inhabilitados
- Forzados de SFS retirados
- Valor de forzado de elemento SFC cambiado
- Forzados de E/S habilitados
- Forzados de E/S inhabilitados
- Forzados de E/S retirados
- Forzados de E/S modificados
- Se intentó actualización de firmware
- Se intentó actualización de firmware desde el medio físico extraíble
- Cambio de modo remoto
- Cambio de modo de interruptor del controlador
- Se produjo un fallo mayor
- Todos los fallos mayores borrados
- Todos los fallos mayores borrados mediante el interruptor de controlador
- Propiedades de tarea modificadas
- Propiedades del programa modificadas
- Medio físico extraíble retirado
- Medio físico extraíble insertado
- Valor de tag constante cambiado
- Múltiples valores de tag constante cambiados
- Valor de tag constante borrado
- Valor de tag constante establecido
- Entrada de registro personalizado añadida
- Correlación afectada
- Valores de registro de alarma borrados
- La conexión de parámetro se ha modificado
- La configuración del puerto se ha modificado
De manera predeterminada, todos los tipos de eventos pueden hacer que cambie el valor de auditoría, lo que genera un valor predeterminado 0xFFFFFFFFFFFFFFFF.
Valor de auditoría
Un valor único que se genera cuando un proyecto se descarga al controlador o se carga desde un dispositivo de almacenamiento. Este valor se actualiza cuando se produce un cambio en un evento. Algunos eventos siempre generan un cambio del valor de auditoría, mientras que otros pueden seleccionarse en el cuadro de diálogo Configure Changes to Detect. Cuando el controlador está fuera de línea, el cuadro Audit Value está en blanco.
Entregue su opinión