Registro del controlador

El registro del controlador almacena varios eventos relacionados con la seguridad que se pueden escribir en una tarjeta de memoria o a los que se puede obtener acceso mediante
Servidor® AssetCentre
o un colector syslog de terceros. Algunos de estos eventos son errores de solicitud de la aplicación Logix Designer, eventos del sistema de control, eventos de copia de seguridad/restauración y cambios de configuración.
Para obtener más información sobre cómo obtener acceso al registro del controlador, consulte el documento Logix 5000 Controllers Information and Status Programming Manual, publicación 1756-PM015.
Para disponer de un registro más robusto y ayudar a evitar el reinicio, utilice
Servidor® AssetCentre
o un colector syslog.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal