Seguimiento de componentes

En la ficha Security del cuadro de diálogo Controller Properties, el seguimiento de componentes permite determinar si se han cambiado las rutinas rastreadas, las instrucciones Add-On, los módulos de E/S y los tags constantes. La aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
crea un valor de estado rastreado para indicar el estado actual de todos los componentes.
Para obtener más información sobre el seguimiento de componentes, consulte el documento Logix 5000 Controllers Information and Status Programming Manual, publicación 1756-PM015.
Valor de estado rastreado
Esta imagen muestra dónde está el valor de estado rastreado en Controller Properties en Logix Designer.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal